Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

TECOSOL è riuscita a ottenere una produzione stabile di biodiesel grazie a una strumentazione robusta

Una tecnologia di misura affidabile stabilizza i processi soggetti a condizioni operative variabili

Industria: Chimica
Processo di produzione del biodiesel: operazioni stabili grazie a tecnologie di misura integrate

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Sintesi

TECOSOL è uno dei principali produttori di biocarburanti in Europa. Gestisce 2 impianti e produce biocarburante grazie a cui è possibile ridurre notevolmente le emissioni di CO₂ rispetto al diesel di origine fossile. I residui e i materiali di scarto altamente contaminati, la composizione variabile delle materie prime, le temperature elevate e le condizioni di vuoto sottopongono i processi e la strumentazione per la produzione di biodiesel a notevoli sollecitazioni. Grazie al completo portfolio di prodotti Endress+Hauser, TECOSOL GmbH riesce a gestire l'impianto altamente automatizzato di Wittenberge che assicura una produzione economica, sicura e stabile.

Ralf Türck, Managing Director di Tecosol

“Con il biodiesel del nuovo impianto di Wittenberge, TECOSOL è in grado di ridurre le emissioni di CO₂ di oltre il 90% rispetto al diesel di origine fossile. Rappresenta una delle poche soluzioni davvero efficaci per la decarbonizzazione."

Ralf Türck, Managing Director, TECOSOL GmbH

La sfida: produzione di biodiesel in presenza di materie prime variabili e condizioni di processo impegnative

TECOSOL GmbH produce biodiesel da residui contaminati e materiali di scarto generati, ad esempio, dall'industria del legno e dal settore oleochimico. La composizione di queste materie prime varia notevolmente e richiede un'ingegneria di processo sofisticata. Per produrre biocarburanti di alta qualità è necessario il controllo sicuro dei processi ad alta temperatura e alta pressione.

Anche le operazioni di stoccaggio e carico presentano sfide importanti. Il parco serbatoi deve registrare con precisione tutti gli inventari e riflettere correttamente i processi di stoccaggio e movimentazione. Inoltre, le operazioni di misura fiscale soggette a metrologia legale devono essere trasparenti per tutti i flussi di materiale. L'obiettivo dell'azienda era quello realizzare un impianto altamente automatizzato per il monitoraggio continuo del prodotto e del processo, anche in presenza di flussi di materie prime variabili e condizioni di processo complesse.

La nostra soluzione: strumentazione speciale per una produzione affidabile di biodiesel

Dalla pianificazione alla messa in servizio, TECOSOL GmbH, Endress+Hauser e l'ingegnere responsabile del progetto hanno lavorato in stretta collaborazione. L'intenso scambio di informazioni e il rigoroso coordinamento hanno permesso di sviluppare una strumentazione, perfettamente integrata nel sistema di automazione, in grado di soddisfare i requisiti specifici di residui e materiali di scarto differenti, resistere a livelli elevati di temperatura, pressioni importanti e condizioni di vuoto.

Che si tratti di livello, livello di soglia, portata, pressione o temperatura, il portfolio di prodotti di Endress+Hauser copre tutte le applicazioni dello stabilimento di Wittenberge, assicurando anche la tecnologia di misura analitica e i componenti per l'automazione.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Prodotti e servizi utilizzati

/

Soluzioni e tecnologie correlate

Misuratori di temperatura

Misuratori di temperatura per l'industria di processo

Maggiori informazioni

Soluzioni software

Oltre a tutte le tecnologie di misura e ai sistemi, offriamo il software adatto per tutti i settori industriali al fine di garantire l'operatività dei processi secondo il loro pieno potenziale.

Maggiori informazioni

Sensori di pressione

Sensori di pressione, pressione differenziale, livello e portata.

Maggiori informazioni

Sonde di livello

Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi

Maggiori informazioni

FAQ

Company logo of: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH è uno dei principali produttori europei di biocarburanti. Con sede a Ochsenfurt, l'azienda produce carburanti che consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO₂. Nel suo stabilimento di Wittenberge, TECOSOL ha creato un nuovo impianto per biodiesel interamente equipaggiato con le tecnologie di misura Endress+Hauser. La struttura definisce nuovi standard per la produzione sostenibile e l'economia circolare.