Raffreddamento efficiente e affidabile per carichi di lavoro ad alta densità
La rapida crescita dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e del calcolo accelerato sta cambiando radicalmente il modo in cui vengono raffreddati i datacenter. Le piattaforme basate su GPU (Graphics Processing Unit) e TPU (Tensor Processing Unit) richiedono fino a 10 volte più energia e operano a densità di potenza notevolmente superiori rispetto ai tradizionali carichi IT basati su CPU, superando spesso i limiti pratici del raffreddamento ad aria. Di conseguenza, il raffreddamento a liquido non è più soltanto una scelta di ottimizzazione. In molti casi, è un requisito imposto dal produttore dei chip e non derivante dalle preferenze dell'operatore del datacenter. Tra i primi utilizzatori su larga scala del raffreddamento a liquido ci sono state le TPU che, per gestire in modo affidabile carichi termici concentrati, si affidavano a sistemi basati su chiller e acqua refrigerata. Oggi, approcci di raffreddamento simili si stanno diffondendo negli ambienti hyperscale ed enterprise, dal momento che i cluster ad alta densità di GPU diventano sempre più comuni e hanno requisiti simili a quelli delle TPU.
Nella pratica, molte strutture utilizzano architetture di raffreddamento ibride. Il raffreddamento a liquido viene usato a livello di chip o di rack, mentre il calore viene poi dissipato utilizzando i differenziali di temperatura ambiente attraverso raffreddatori a secco o torri di raffreddamento, quando possibile. Questi sistemi ibridi dipendono da circuiti di acqua refrigerata accuratamente controllati che si comportano più come utility industriali che come le tradizionali infrastrutture IT o HVAC.
In questo contesto, le prestazioni di raffreddamento dipendono da operazioni precise di analisi dei liquidi e di controllo dei valori di pressione, portata e temperatura. Senza una strumentazione affidabile, gli operatori rischiano di incorrere in problemi di instabilità termica, riduzione della vita di servizio delle apparecchiature, tempi di fermo non pianificati e inutile consumo di energia o acqua. Endress+Hauser supporta gli operatori dei datacenter con soluzioni di misura di classe industriale e servizi digitali che assicurano il funzionamento continuo nei circuiti primari e secondari dell'acqua refrigerata e dei sistemi di raffreddamento a liquido e permettono di incrementare l'efficienza d'uso dell'energia (PUE) e l'efficienza d'uso dell'acqua (WUE).
Fatti principali
10×
Aumento della domanda di energia
da parte delle piattaforme basate su GPU e TPU rispetto ai tradizionali carichi IT basati su CPU
Fonte: DCD
Un fornitore completo di soluzioni di misura per il raffreddamento a liquido dei datacenter
Monitoraggio della qualità dell'acqua per l'affidabilità a lungo termine dei sistemi ad acqua refrigerata
Considerato che i datacenter si affidano sempre più al raffreddamento a liquido e acqua refrigerata, la qualità dell'acqua diventa un fattore critico. Operazioni inadeguate di misura dei valori di pH, conducibilità o torbidità possono favorire la corrosione, le incrostazioni e i depositi, riducendo l'efficienza del trasferimento termico e danneggiando piastre di raffreddamento, scambiatori di calore e pompe.
L'analisi dei liquidi con il trasmettitore multiparametro Liquiline CM444, combinato ai sensori Memosens di pH, conducibilità e torbidità, consente il monitoraggio continuo della qualità dell'acqua di raffreddamento nei circuiti primari e secondari. La tecnologia digitale Memosens migliora l'affidabilità delle misure e semplifica la manutenzione, supportando approcci predittivi alla protezione degli asset e alla stabilità del sistema nei datacenter raffreddati a liquido. Scoprite di più sul monitoraggio della qualità del liquido di raffreddamento dei datacenter.
Misura della pressione per la protezione dell'hardware IT raffreddato a liquido
Condizioni stabili di pressione sono critiche nei sistemi di raffreddamento a liquido, soprattutto nelle architetture D2C (Direct-To-Chip) in cui le piastre di raffreddamento e i connettori rapidi sono sensibili alle fluttuazioni di pressione. Condizioni di pressione anomale possono indicare filtri intasati, perdite, scambiatori di calore sporchi, deterioramento delle pompe o infiltrazioni d'aria.
Il monitoraggio continuo della pressione nei circuiti dell'acqua refrigerata e nei circuiti secondari del liquido garantisce una visibilità in tempo reale della stabilità idraulica. Il trasmettitore di pressione Deltabar PMD75B e il trasduttore di pressione Cerabar PMC21 di Endress+Hauser supportano il rilevamento tempestivo dei guasti, la commutazione sicura delle pompe nelle architetture ridondanti e le strategie di manutenzione basate sulle condizioni. Ciò contribuisce a ridurre il rischio di perdite, danni alle apparecchiature e tempi di fermo non pianificati negli ambienti raffreddati a liquido.
Misura della portata alla base dell'efficienza dei sistemi di raffreddamento a liquido e acqua refrigerata
Nei datacenter raffreddati a liquido, la capacità di estrazione del calore è direttamente proporzionale alla portata massica dell'acqua attraverso le piastre di raffreddamento, gli scambiatori di calore a fondo rack, l'unità di distribuzione del refrigerante (CDU) e gli impianti centralizzati dell'acqua refrigerata. Un flusso insufficiente può causare un surriscaldamento localizzato a livello dei chip, mentre un flusso eccessivo aumenta l'energia di pompaggio e i costi operativi.
I moderni layout di raffreddamento spesso includono tratti di tubo corti, manifold compatti e frequenti inversioni di flusso durante la commutazione dei sistemi ridondanti. Queste condizioni sono comuni nei circuiti di raffreddamento a liquido secondari vicini al carico IT. I misuratori di portata elettromagnetici compatti come, ad esempio, Picomag Inline sono adatti a queste applicazioni perché assicurano misure di portata accurate e bidirezionali senza perdite di carico o necessità di tubi rettilinei. Per la distribuzione primaria dell'acqua refrigerata, i più grandi misuratori di portata elettromagnetici come, ad esempio, Proline Promag W 300, supportano il bilanciamento idraulico, la gestione della ridondanza e il monitoraggio delle prestazioni di chiller, scambiatori di calore e collettori principali. Dati di portata affidabili sono indispensabili per mantenere stabili le prestazioni di raffreddamento, soprattutto quando il sistema di raffreddamento a liquido si estende su più sale o interi campus.
Misura della temperatura per la gestione efficiente dell'acqua refrigerata
La temperatura è una delle variabili di controllo più importanti nei sistemi di raffreddamento a liquido e acqua refrigerata dei datacenter. Gli operatori utilizzano spesso i sistemi di raffreddamento in modo conservativo, per evitare il rischio termico che può portare a un eccessivo raffreddamento e a un maggiore consumo di energia.
La misura accurata della temperatura in corrispondenza dei punti di mandata e ritorno, delle CDU, degli scambiatori di calore e delle interfacce dei chiller consente agli operatori di monitorare il delta-T e regolare la capacità di raffreddamento in modo più preciso. Ciò è particolarmente importante nelle architetture ibride, in cui il raffreddamento a liquido a livello di rack deve rimanere stabile, anche se le condizioni ambientali influiscono sull'efficienza di dissipazione del calore.
I sensori e i trasmettitori di temperatura di classe industriale di Endress+Hauser come, ad esempio, iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 e iTHERM SurfaceLine TM611, sono concepiti per assicurare una risposta rapida e una stabilità a lungo termine in condizioni di portata variabili. L'affidabilità dei valori di temperatura supporta strategie di controllo più rigorose, aiutando gli operatori a ridurre il consumo di energia e mantenendo margini termici sicuri per i carichi di lavoro di GPU e TPU.
Coerenza delle misure nelle architetture di raffreddamento ibride
I moderni datacenter utilizzano spesso un mix di approcci di raffreddamento. Le grandi strutture hyperscale che supportano i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale possono dipendere fortemente dal raffreddamento a liquido e acqua refrigerata, mentre i datacenter più tradizionali che gestiscono il traffico Internet continuano a utilizzare il raffreddamento ad aria per i carichi basati su CPU. Anche all'interno di un'unica struttura, possono coesistere più circuiti di raffreddamento.
L'uso di un portfolio coerente di strumenti di analisi e misura dei valori di portata, temperatura e pressione in questi circuiti semplifica le procedure di messa in servizio, ricerca guasti e ottimizzazione delle prestazioni. Le soluzioni di misura standardizzate che si avvalgono della strumentazione Endress+Hauser aiutano gli operatori a mantenere trasparenza e scalabilità quando aumentano le esigenze di raffreddamento a liquido.
Connettività digitale e visibilità operativa
L'infrastruttura dei datacenter raffreddati a liquido richiede molto più che semplici punti di misura locali. Gli operatori hanno bisogno di una visibilità centralizzata sullo stato dei dispositivi, sulla diagnostica e sugli andamenti storici per supportare un processo decisionale proattivo e garantire prestazioni di raffreddamento affidabili.
I servizi digitali Netilion forniscono questo accesso centralizzato aggregando le informazioni sullo stato dei dispositivi, la documentazione e i dati sul ciclo di vita di tutti gli asset di raffreddamento distribuiti. Collegando misuratori di portata, strumenti analitici e trasmettitori, Netilion migliora la trasparenza operativa, riduce il lavoro manuale e supporta l'affidabilità delle misure a lungo termine nei sistemi di raffreddamento a liquido e acqua refrigerata.
Per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza informatica, molti operatori di datacenter limitano lo scambio di dati a comunicazioni unidirezionali e le informazioni trasmesse alla diagnostica specifica di ogni dispositivo. Questo approccio riduce i rischi evitando l'interazione diretta con il sistema di controllo. Un'architettura device-to-dashboard come Netilion supporta questa strategia evitando il tunneling nel livello di controllo. I dati vengono invece trasmessi in modo sicuro a un'interfaccia su cloud per il monitoraggio e l'analisi. Minimizzando i percorsi di connettività, questo approccio riduce la superficie di attacco consentendo comunque la diagnostica a distanza e supportando un'efficiente pianificazione della manutenzione.
Ecco come Endress+Hauser supporta gli OEM e gli integratori di sistema nei datacenter
Endress+Hauser supporta gli OEM e gli integratori di sistema nei datacenter combinando decenni di esperienza in materia di strumentazione con servizi su misura che rispondono alle crescenti esigenze di velocità e precisione. Con oltre 70 anni di esperienza, offriamo soluzioni di misura affidabili, sviluppate sia per condizioni industriali gravose che per gli ambienti dei datacenter simili a camere bianche, garantendo prestazioni costanti dei sistemi di raffreddamento e alimentazione.
Il nostro portfolio completo - che comprende l'analisi dei liquidi e la misura di pressione, portata e temperatura - consente un monitoraggio e un controllo precisi dei processi critici, riducendo i tempi di fermo e ottimizzando l'efficienza del sistema. Per aiutare i partner a rispettare le tempistiche spesso strette dei progetti, Endress+Hauser offre un'elevata disponibilità di prodotti, programmi di stoccaggio della strumentazione e dispositivi pretarati che accelerano la messa in servizio e riducono i costi operativi. La sua rete globale assicura le stesse prestazioni in tutti i progetti internazionali, mentre il supporto locale garantisce tempi di risposta rapidi e la guida da parte di esperti.
Grazie a servizi di consulenza ingegneristica e messa in servizio, supportiamo anche l'integrazione in infrastrutture complesse o esistenti, riducendo al minimo i rischi e garantendo l'affidabilità nel tempo. Consentendo un monitoraggio accurato del consumo delle utility, Endress+Hauser aiuta a ottimizzare le prestazioni di raffreddamento e a migliorare l'efficienza delle risorse, confermandosi come un partner di fiducia per soluzioni scalabili e ad alte prestazioni.