Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

L'azienda produttrice di tagatosio espande la produzione con la strumentazione

Bonumose avvia con successo la produzione del dolcificante tagatosio a partire da materia prima a base di amido, grazie alla strumentazione Endress+Hauser

Bonumose, startup in fase di crescita con sede a Charlottesville (Virginia), produce principalmente un raro dolcificante noto come tagatosio. Grazie a una reazione enzimatica, Bonumose è in grado di convertire materiali a base di amido - come maltodestrina, cereali e amidi - per creare un "monosaccaride raro" che ha lo stesso sapore e la stessa funzione dello zucchero ma con effetti benefici sulla salute. Per raggiungere gli obiettivi di crescita dell'azienda, Bonumose ha deciso di migliorare, automatizzare e digitalizzare il suo processo con la strumentazione Endress+Hauser. 

Bonumose può creare tagatosio su scala più ampia grazie alla strumentazione di processo. ©Endress+Hauser

Bonumose può creare tagatosio su scala più ampia grazie alla strumentazione di processo.

Pronti per la crescita

  • Dopo mesi di utilizzo della strumentazione Endress+Hauser, Bonumose è pronta per l'espansione e la crescita. Bonumose ha avviato con successo la produzione di tagatosio a partire da una materia prima a base di amido.

Chief Scientific Officer di Bonumose, Dr. Daniel Wichelecki

"Senza la strumentazione di Endress+Hauser a indicarci tutti i parametri operativi, non saremmo mai riusciti ad arrivare al punto in cui siamo ora."

Chief Scientific Officer Dr. Daniel Wichelecki
Bonumose

Obiettivo: crescere di scala

A Bonumose servivano strumenti adeguati per aumentare e ottimizzare la quantità di tagatosio prodotta, in modo da poter proseguire su quella traiettoria ascendente. Oltre a dover affrontare i tipici ostacoli delle startup, Bonumose ha dovuto anche sviluppare le metodologie per la lavorazione del tagatosio e questo a causa della mancanza di conoscenze industriali disponibili al pubblico. Al momento del lancio, praticamente l'azienda non disponeva di alcun caso d'uso da studiare. Inoltre, Bonumose ha avuto diverse difficoltà nel raccogliere informazioni attendibili su densità e volumi da utilizzare nel suo processo.

La strumentazione di processo vale il suo peso in... tagatosio

Avid Solutions, un integratore di sistemi che collabora con Endress+Hauser, ha fatto da ponte tra Endress+Hauser e Bonumose dopo aver valutato le esigenze del produttore di ingredienti alimentari salutari. Oggi, grazie alla presenza di diversi strumenti Endress+Hauser distribuiti nei vari skid e in tutto l'impianto, Bonumose si sta preparando a far crescere la sua attività. Dai misuratori di portata ai sensori per l'analisi dei liquidi, fino ai sensori di livello e di pressione e innumerevoli altri strumenti, il processo di Bonumose è letteralmente immerso nell'inconfondibile logo blu di Endress+Hauser.

Come si produce il tagatosio e in cosa si differenzia dallo zucchero?

Ciò che distingue il tagatosio dallo zucchero comune è che, pur offrendo una dolcezza e una funzionalità simili, è di origine naturale, decisamente più raro e associato a effetti benefici per la salute, tra cui i benefici per la salute intestinale e il diabete di tipo 2. Il comune saccarosio non offre questi vantaggi metabolici.

Quali sono i benefici del tagatosio rispetto ad altri dolcificanti?

Il tagatosio è un dolcificante naturale che ha il sapore e le proprietà funzionali dello zucchero, ma offre significativi vantaggi per la salute. Secondo la National Library of Medicine, Il tagatosio ha mostrato effetti positivi sulla salute intestinale e benefici per le persone affette da diabete di tipo 2 - risultati che non sono associati allo zucchero comune o alla maggior parte dei dolcificanti più diffusi. Questi benefici derivano dal particolare comportamento metabolico del tagatosio, un monosaccaride raro ottenuto mediante il processo enzimatico di Bonumose.

Quali sono gli strumenti migliori per misurare la portata?

Per la misura della portata (portata volumetrica), gli strumenti migliori sono i misuratori di portata elettromagnetici, come quelli della famiglia Proline Promag. Questi misuratori sono ideali per i liquidi elettricamente conduttivi e offrono un'elevata accuratezza, nessuna perdita di carico e una decisa affidabilità in un'ampia serie di applicazioni.

Per cosa di distingue la tecnologia di analisi dei liquidi di Endress+Hauser?

La tecnologia di analisi dei liquidi di Endress+Hauser si distingue da quella di altre aziende per la sua leadership a livello globale, l'ecosistema di sensori digitali di altissimo livello (Memosens + Liquiline), l'elevata affidabilità, la diagnostica avanzata e le prestazioni superiori nei processi reali. L'ampio portfolio di prodotti e la consolidata tradizione di innovazione la posizionano come uno dei fornitori più affidabili e all'avanguardia del settore.

Endress+Hauser: un'azienda di automazione industriale negli USA

Endress+Hauser è una delle più grandi aziende di automazione industriale e strumentazione di processo che operano negli Stati Uniti. L'azienda fornisce tecnologie di misura e automazione per i valori di portata, livello, pressione, temperatura e analisi dei liquidi, oltre che soluzioni digitali avanzate per l'industria di processo. Con oltre 60.000 m² di superficie produttiva negli Stati Uniti e una rete di vendita e assistenza su scala nazionale, Endress+Hauser supporta i clienti in diversi settori industriali.

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.