Spettroscopia Raman negli ambienti GMP: qualifica, validazione e implementazione
Ecco come viene implementata la spettroscopia Raman nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica regolamentata GMP, anche in termini di qualifica, validazione, integrità dei dati, responsabilità di fornitori e utilizzatori e quadri normativi
GMP, sistemi di validazione e integrità dei dati si applicano all'installazione e alla configurazione dei sistemi Raman
Qualifica, validazione e gestione del ciclo di vita supportano la continua conformità dei sistemi
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Motivi per cui l'installazione dei sistemi Raman in ambienti GMP necessita di una guida specifica
La spettroscopia Raman viene utilizzata sempre più spesso nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica perché fornisce informazioni in tempo reale, in linea o in loco sullo stato del processo, senza che ci si debba affidare esclusivamente al campionamento offline. Nei bioprocessi a monte, ad esempio, la spettroscopia Raman può supportare la comprensione dei processi, le decisioni sulla strategia di alimentazione e la crescita di scala, fornendo una vista spettrale continua del bioreattore. In altre applicazioni regolamentate, la spettroscopia Raman può supportare la verifica delle materie prime, il monitoraggio dei processi o dei flussi di lavoro analitici i cui dati devono essere affidabili, tracciabili e disponibili per la verifica.
Questo è il motivo per cui l'installazione in un ambiente GMP (Good Manufacturing Practice) richiede più che una classica checklist per l'installazione degli strumenti. La domanda non è solo se analizzatore, sonda, cavi in fibra ottica e software sono installati correttamente. La domanda più importante è se il sistema di misura completo è adatto all'uso previsto, se i dati generati possono essere affidabili e se le responsabilità del fornitore, dell'integratore del sistema e dell'utilizzatore regolamentato sono state definite chiaramente.
Il problema è che le GMP vengono spesso discusse in modo molto generico. Gli utilizzatori possono anche sentire termini quali IQ, OQ, PQ, Parte 11, Allegato 11, validazione, qualifica, integrità dei dati, GAMP, ASTM E2500 e USP <1058> ma non sapere esattamente cosa significano nel contesto di un sistema PAT (Process Analytical Technology) Raman. Questo articolo mira a colmare questo gap. Spiega cosa c'è in gioco, quali fattori determinano generalmente l'inclusione di un sistema Raman nel campo di applicazione delle GMP, quali quadri normativi possono essere rilevanti e quale documentazione ci si può normalmente aspettare dal fornitore dell'analizzatore Raman rispetto a ciò che deve essere invece definito e approvato dal produttore farmaceutico.
Il punto più importante è anche il più semplice: la conformità GMP non è un'etichetta apposta su un analizzatore. È il risultato di un'implementazione documentata e basata sul rischio all'interno di un processo, di un impianto e di un sistema qualità ben definiti.
Quando l'installazione di un sistema Raman è soggetta ai requisiti GMP?
Un sistema Raman non soddisfa automaticamente i requisiti GMP semplicemente perché si trova in una struttura farmaceutica. L'applicabilità delle GMP dipende dall'uso previsto. Se la misura Raman viene utilizzata esclusivamente per attività preliminari di fattibilità, ricerca o esplorazione di processo, il livello di qualifica formale potrebbe essere diverso rispetto a quello di un sistema impiegato nella produzione commerciale. Se invece il risultato della misura influisce sul controllo del processo, sulle decisioni relative ai lotti, sulla valutazione della qualità dei prodotti, sulla strategia di commercializzazione, sulla validazione del processo o sui dossier regolamentari, è molto più probabile che il sistema rientri nell'ambito regolamentato del sistema di qualità farmaceutico dell'utilizzatore.
Questa distinzione è fondamentale sia per i fornitori che per gli utilizzatori. Due analizzatori Raman identici possono avere diverse esigenze di conformità a seconda di come vengono utilizzati. Un analizzatore potrebbe supportare i ricercatori in un laboratorio in cui i dati sono esplorativi. Un altro analizzatore potrebbe essere collegato a un reattore conforme alle GMP, trasferire dati spettrali a una piattaforma PAT e fornire risultati di modellazione che vengono esaminati dai team operativi, MSTAT (Manufacturing Science and Technology) o che si occupano della qualità. L'hardware può essere molto simile ma il contesto di conformità è diverso perché l'uso previsto, il flusso di dati e l'impatto sulla qualità del prodotto sono differenti.
L'importanza regolatoria spesso aumenta quando il sistema Raman si inserisce in una strategia PAT più ampia. Le applicazioni PAT sono concepite per migliorare la comprensione e il controllo dei processi grazie a misure effettuate in tempo reale dei parametri critici di processo e di qualità (CPP e CQA). Quando i dati Raman vengono utilizzati in questo modo, l'installazione dovrebbe essere considerata non solo come un'apparecchiatura di analisi ma anche come un elemento di un sistema di monitoraggio dei processi, di gestione dei dati e di supporto alle decisioni.
La prima domanda da porsi nell'ambito di un progetto di installazione di un sistema Raman conforme alle GMP non dovrebbe quindi essere "Questo strumento è conforme alle GMP?" ma piuttosto:
Qual è l'uso previsto di questo sistema Raman?
Quali decisioni verranno assunte in base ai suoi dati?
Quali rischi potrebbero verificarsi se la misura, il modello o la registrazione dei dati fossero errati, non disponibili o non affidabili?
Quali sono i quadri normativi relativi alle GMP e alla validazione che si applicano alla spettroscopia Raman?
Non esiste un unico standard mondiale relativo alle GMP che sia specifico per la spettroscopia Raman. Un progetto Raman viene generalmente valutato tenendo conto al tempo stesso dei requisiti regolatori, dei documenti di orientamento, delle procedure aziendali e dei quadri di validazione basati sul rischio. La combinazione appropriata dipende dalla zona geografica, dal tipo di prodotto, dal livello di criticità del processo, dall'architettura del sistema e dall'uso previsto.
Negli Stati Uniti - possono trovare applicazione le normative e le raccomandazioni della FDA (Food and Drug Administration), in particolare le Parti 210 e 211 del 21 CFR relative alla produzione di farmaci, la Parte 11 del 21 CFR in caso di utilizzo di registrazioni elettroniche o firme elettroniche, oltre che le raccomandazioni della FDA sulla PAT per lo sviluppo, la produzione e il controllo qualità dei prodotti farmaceutici innovativi.
In Europa - l'Allegato 15 delle GMP della UE si applica direttamente alla qualifica e alla validazione, mentre l'Allegato 11 si applica quando vengono utilizzati sistemi computerizzati nell'ambito di attività soggette alle GMP.
Per le organizzazioni internazionali - potrebbe anche essere necessario tenere conto delle raccomandazioni del PIC/S e delle normative locali.
I quadri settoriali consentono quindi di tradurre le aspettative regolatorie in approcci di progetto concreti:
ASTM E2500 - propone un approccio basato sulla scienza e sulla valutazione del rischio per la specifica, la progettazione e la verifica dei sistemi di produzione farmaceutica e biofarmaceutica.
ICH Q10- descrive il quadro del sistema di qualità farmaceutico che supporta la gestione del ciclo di vita, il controllo delle modifiche, il miglioramento continuo e il mantenimento dello stato validato durante l'intera produzione commerciale.
ICH Q14- fornisce orientamenti per lo sviluppo di procedure analitiche e la gestione del loro ciclo di vita, compresi gli approcci basati sulla scienza e sulla valutazione del rischio, pertinenti per i metodi PAT e lo sviluppo di modelli chemiometrici.
ISPE GAMP 5 - è ampiamente utilizzato per la validazione dei sistemi computerizzati e la gestione del loro ciclo di vita.
USP <1058> - viene spesso utilizzato per la qualifica degli strumenti analitici e fornisce indicazioni riguardanti l'idoneità all'uso previsto.
Questi quadri sono complementari piuttosto che mutuamente esclusivi. Un'installazione Raman può includere tutti e tre questi elementi:
Qualifica dello strumento
Verifica del sistema di produzione
Validazione del ciclo di vita del software
Il sistema qualità dell'utilizzatore rimane l'elemento determinante. Un'azienda farmaceutica internazionale può disporre di piani master di validazione, procedure operative standard (SOP), modelli di valutazione del rischio, standard di integrità dei dati e processi di qualifica dei fornitori specifici per ogni sito. Un fornitore può fornire documentazione ed evidenze tecniche ma spetta all'utilizzatore regolamentato determinare quale quadro si applica e come deve essere implementato a livello locale.
Quali sono i quadri più comuni utilizzati nei progetti Raman GMP?
I quadri settoriali, i capitoli delle farmacopee e i documenti d'orientamento sul ciclo di vita analitico consentono di tradurre i requisiti regolatori in approcci di implementazione concreti delle applicazioni PAT e della spettroscopia Raman:
In che modo la spettroscopia Raman si distingue dai classici strumenti di analisi?
Comprensione della portata della validazione
La spettroscopia Raman può sembrare familiare ai team di validazione perché si tratta di una tecnologia analitica. Tuttavia, come per molte installazioni di spettroscopia di processo (PAT), l'implementazione della spettroscopia Raman comporta spesso un perimetro di qualifica e validazione più ampio rispetto a quello di un classico strumento di laboratorio. La catena di misura comprende generalmente l'analizzatore, i componenti ottici, le sonde Raman, il percorso delle fibre ottiche, l'interfaccia di processo, il software, le routine di taratura, i file dei modelli, il trasferimento dei dati, i controlli di accesso degli utenti e, talvolta, i collegamenti con le piattaforme di automazione o di dati. Nelle applicazioni GMP, la portata della validazione può quindi estendersi oltre il corpo dello strumento.
Quando l'elaborazione dei dati fa parte della conformità GMP
Una seconda differenza risiede nel ruolo dell'elaborazione e dell'interpretazione dei dati spettrali. In molte applicazioni Raman, il valore commerciale non deriva direttamente dallo spettro grezzo in sé ma dal modo in cui le informazioni spettrali vengono trasformate in informazioni di processo fruibili. Ciò può comportare semplici fasi di elaborazione dei dati, quali la correzione della linea di base, la normalizzazione, il calcolo dell'area dei picchi o i confronti spettrali ma anche modelli chemiometrici o predittivi più avanzati. Ad esempio, nella produzione biofarmaceutica, la tecnologia Raman viene spesso utilizzata per ottenere informazioni quali le concentrazioni di glucosio e lattato, la densità cellulare vitale, gli andamenti dei metaboliti, gli indicatori di stato del processo o altri attributi critici di processo. Il valore principale risiede in queste informazioni derivate piuttosto che nella sola ispezione visiva dello spettro.
Quando le informazioni ottenute vengono utilizzate in un contesto GMP, l'approccio di elaborazione dei dati si inserisce nel quadro delle considerazioni relative alla conformità. Le considerazioni relative alla validazione possono quindi estendersi oltre l'hardware dell'analizzatore per includere l'uso previsto del metodo analitico, il pretrattamento spettrale, il controllo delle versioni del modello o dell'algoritmo (se applicabile), i criteri di accettazione, la gestione delle modifiche e il monitoraggio continuo delle prestazioni.
Monitoraggio continuo e considerazioni relative all'integrità dei dati
Una terza differenza risiede nel fatto che i sistemi Raman possono funzionare in modo continuo. La generazione continua di dati modifica il modo in cui i team affrontano l'integrità dei dati, la loro analisi, l'archiviazione e l'analisi delle tendenze. Ciò solleva anche questioni pratiche riguardanti la natura esatta della registrazione GMP, il software che funge da sistema di registrazione, le modalità di archiviazione dei dati, le persone autorizzate a modificare i parametri di configurazione e la gestione delle deviazioni in caso di interruzione della comunicazione o del trasferimento dei dati.
Questo non significa tuttavia che la spettroscopia Raman non sia adatta agli ambienti GMP. Spiega invece perché un approccio di implementazione chiaro, basato sul rischio e consapevole della responsabilità sia così importante.
In che modo le GMP differiscono per i bioprocessi monouso?
Le tecnologie monouso vengono ormai ampiamente utilizzate nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica, in particolare durante lo sviluppo dei processi, la crescita di scala e la produzione commerciale di prodotti biologici. La crescente adozione di bioreattori monouso ha sollevato nuove questioni riguardanti la qualifica, la validazione e la gestione del ciclo di vita dei sistemi Raman in ambiente GMP. La spettroscopia Raman viene spesso integrata nelle piattaforme di bioreattori monouso tramite interfacce ottiche dedicate, concepite per consentire un monitoraggio in tempo reale senza compromettere la sterilità.
Uno dei principali vantaggi delle tecnologie monouso risiede nel fatto che alcune attività generalmente svolte dal produttore, quali la validazione della pulizia e alcuni aspetti della qualifica della sterilizzazione, vengono ridotte o trasferite a fornitori qualificati. Ciò consente di semplificare l'implementazione, ridurre l'impegno di validazione, abbreviare i tempi di messa in servizio e diminuire i rischi di contaminazione rispetto ai tradizionali sistemi riutilizzabili.
Figura 1: la spettroscopia Raman può essere integrata in ambienti di bioprocesso in acciaio inox o monouso quando l'intera soluzione di misura è qualificata per l'uso previsto.
Tuttavia, la tecnologia monouso non elimina le responsabilità connesse alle GMP. Essa modifica semplicemente la ripartizione di alcune di tali responsabilità. L'utilizzatore regolamentato rimane responsabile di verificare che i componenti forniti siano idonei all'uso previsto, garantire un'adeguata supervisione dei fornitori e assicurarsi che la documentazione applicabile sia disponibile all'interno del dossier globale di conformità GMP.
Per le installazioni Raman, le attività di qualifica e validazione dovrebbero considerare l'intera catena di misura, tra cui:
Analizzatore
Sonda
Interfaccia ottica
Software
Flussi di dati
Eventuali modelli chemiometrici associati
Ulteriori considerazioni relative alle GMP possono includere:
Certificazioni dei materiali fornite dai fornitori
Certificati di conformità
Documentazione correlata alla sterilizzazione
Valutazioni delle sostanze estraibili e rilasciabili, dove applicabile
Gestione del ciclo di vita delle modifiche dei componenti
I principi fondamentali delle GMP rimangono quindi immutati. L'uso previsto, la valutazione del rischio, la qualifica, la validazione, l'integrità dei dati, il controllo delle modifiche e la gestione del ciclo di vita rimangono indispensabili, a prescindere dal fatto che il sistema Raman venga implementato su una piattaforma di processo in acciaio inox o monouso. La principale differenza risiede nel fatto che le tecnologie monouso possono alleggerire alcuni oneri legati alla validazione rafforzando, nel contempo, l'importanza della qualifica dei fornitori e della documentazione da questi fornita.
Chi è responsabile della conformità alle GMP durante l'installazione di un sistema Raman?
La conformità alle GMP si fonda sull'implementazione completa del sistema - e non sul solo strumento.
Fornitore
Fornisce l'apparecchiatura
Fornisce la documentazione
Fornisce supporto alla qualifica
Utilizzatore regolamentato
Definisce l'uso previsto
Approva la strategia di validazione
Assicura il mantenimento dello stato validato
Nessun fornitore può rendere un impianto farmaceutico conforme alle GMP mediante una semplice dichiarazione. Un fornitore può fornire una piattaforma pronta all'uso conforme alle GMP, controlli di progettazione documentati, documentazione di prodotto, supporto alla qualifica e prove tecniche. Il fornitore può inoltre mettere a disposizione personale di manutenzione formato e un supporto specifico per il progetto. Tuttavia, l'utilizzatore regolamentato rimane responsabile di dimostrare che l'intero sistema è idoneo all'uso previsto nell'ambito del proprio processo e del proprio sistema di qualità.
Questo aspetto rappresenta spesso la principale fonte di malintesi nell'ambito di un progetto. Gli utilizzatori potrebbero chiedersi se l'analizzatore sia certificato GMP, se la documentazione IQ/OQ fornita dal fornitore sia sufficiente o se un software conforme alla Parte 11 renda automaticamente conforme l'intera installazione. Questi interrogativi sono comprensibili ma basati su un presupposto errato. La conformità GMP non si riduce a un semplice certificato rilasciato da un fornitore. Si tratta piuttosto di uno stato di controllo documentato che riguarda le apparecchiature, i software, le procedure, il personale, i dati e l'uso dei processi.
Responsabilità dei fornitori
Il fornitore è responsabile della progettazione, delle prestazioni e della documentazione del sistema Raman che fornisce. Ciò include generalmente le specifiche di prodotto, i requisiti di installazione, i limiti d'uso, le informazioni di taratura, la documentazione software e le istruzioni di manutenzione. A seconda del fornitore e dell'ambito del progetto, possono essere disponibili anche documenti di supporto relativi alla qualifica, quali dossier IQ/OQ, protocolli di riqualifica o valutazioni delle registrazioni elettroniche e delle firme elettroniche.
Responsabilità degli utilizzatori
L'utilizzatore regolamentato rimane responsabile di definire l'uso previsto del sistema Raman e di determinare in che modo i dati generati verranno utilizzati all'interno del processo di produzione. Ciò include la validazione dei requisiti, la valutazione dei rischi correlati alla qualità dei prodotti, la definizione delle procedure, la formazione del personale, la gestione dei controlli d'accesso, la gestione delle deviazioni e il mantenimento dello stato validato per l'intero ciclo di vita del sistema.
Figura 2: percorso di implementazione delle GMP per la spettroscopia Raman - dall'uso previsto e dalla valutazione del rischio fino alle operazioni di qualifica, supporto alla validazione e gestione del ciclo di vita.
Iter tipico della qualifica dei sistemi Raman
La qualifica dovrebbe essere proporzionata all'uso previsto e al rischio associato al sistema. Un sistema Raman utilizzato per attività di sviluppo non soggette a GMP potrebbe non richiedere lo stesso onere documentale di un sistema Raman impiegato per garantire il controllo dei processi in conformità alle GMP. In un impianto regolamentato, tuttavia, la qualifica segue generalmente una logica del ciclo di vita che collega requisiti, rischi, progettazione, installazione, configurazione, prestazioni e controllo continuo.
Il punto di partenza è il documento URS (User Requirements Specification). L'URS dovrebbe descrivere ciò che l'utilizzatore si aspetta dal sistema Raman, quali funzioni sono soggette alle GMP, quali interfacce sono importanti, quali dati devono essere conservati, chi deve potervi accedere e quali requisiti prestazionali devono essere dimostrati. La documentazione del fornitore può facilitare questo lavoro ma l'URS dovrebbe essere redatta, verificata e approvata dall'utilizzatore.
La valutazione del rischio consente quindi di determinare l'entità del lavoro di qualifica giustificato. Ad esempio, una funzione che si limita a visualizzare una tendenza ai fini del monitoraggio dello stato di un processo può presentare un livello di criticità della validazione diverso rispetto a quello di un modello utilizzato per regolare la velocità di alimentazione in un processo GMP. Un'interfaccia di trasferimento dati utilizzata per creare registrazioni GMP può richiedere maggiore attenzione rispetto a una funzione di esportazione non critica destinata a un'analisi esplorativa. Questo approccio basato sul rischio consente di concentrare gli sforzi di validazione sulla sicurezza dei pazienti, sulla qualità dei prodotti e sull'integrità dei dati, anziché su test di scarso valore.
Differenza tra IQ, OQ e PQ
Qualifica dell'installazione (IQ) - verifica che il sistema consegnato sia effettivamente presente, correttamente installato e idoneo all'ambiente operativo. L'IQ può includere la verifica dell'identità dell'analizzatore, dell'instradamento delle sonde e delle fibre ottiche, della versione software, dei parametri di configurazione chiave, delle condizioni ambientali, delle utility, dello stato di taratura e della documentazione pertinente. Il fornitore può fornire i requisiti di installazione e la documentazione IQ, oltre che aiutare nell'attuazione o nel supporto di tali attività. L'utilizzatore deve approvare il protocollo, valutare le deviazioni e conservare le evidenze di qualifica all'interno del proprio sistema di qualità.
Qualifica operativa (OQ) - verifica che il sistema funzioni come previsto. Per un sistema Raman, l'OQ può riguardare il funzionamento di base dello strumento, i comandi di attivazione del laser, l'acquisizione spettrale, la selezione dei canali delle sonde, l'accesso degli utenti, il comportamento dell'audit-trail, il trasferimento dei dati, il caricamento dei modelli, le funzioni di allarme o diagnostica e le funzioni di reporting o esportazione. I protocolli forniti dal fornitore possono rivelarsi utili ma dovrebbero essere esaminati alla luce dell'uso previsto dall'utilizzatore e delle procedure in vigore sul sito.
Qualifica delle prestazioni (PQ) - dimostra che il sistema funziona in modo affidabile per il processo, il prodotto e l'applicazione in questione. Nella spettroscopia Raman, la PQ è strettamente legata all'applicazione. Il fornitore può fornire assistenza per la strategia di misura, lo sviluppo dell'applicazione o la risoluzione dei problemi ma spetta al produttore l'approvazione delle evidenze specifiche di processo. La PQ può includere la conferma che le prestazioni di misura, i risultati del modello, l'allineamento del campionamento, l'intervallo operativo e l'approccio di analisi dei dati siano idonei in condizioni di produzione reali o rappresentative.
La qualifica non si esaurisce con la messa in servizio. Un sistema Raman conforme alle GMP deve essere mantenuto in uno stato controllato. Qualsiasi modifica apportata al software, ai file dei modelli, alla configurazione delle sonde, alle routine di taratura, alle interfacce di rete, alle procedure operative o all'uso previsto dovrebbe essere valutata nell'ambito del controllo delle modifiche. Un riesame periodico, una manutenzione preventiva, una ritaratura o una riqualifica possono rivelarsi necessari in base alle procedure dell'utilizzatore e alla sua valutazione del rischio.
Quali sono i documenti generalmente forniti dai produttori di apparecchiature?
La risposta a questa domanda concreta posta dal cliente dovrebbe essere chiara: cosa fornirà il produttore e cosa dovremo invece fare noi stessi? In linea generale, i fornitori di apparecchiature forniscono la documentazione necessaria per comprendere, installare, configurare e sottoporre a manutenzione un sistema Raman. A seconda del fornitore, dell'applicazione e della portata del progetto, potrebbe essere disponibile anche un'ulteriore documentazione di supporto alla validazione.
Per quanto riguarda le offerte relative alla gestione dei dati Raman e ai software, il supporto disponibile può includere la documentazione relativa a IQ/OQ o ri-OQ, i questionari relativi alla Parte 11, le valutazioni delle registrazioni elettroniche e delle firme elettroniche, così come altra documentazione di supporto alla validazione. Tali documenti dovrebbero essere considerati un supporto alle attività di qualifica e validazione del cliente e non un sostituto della sua approvazione GMP. Qualora un documento non faccia parte della fornitura standard, la pagina dovrebbe indicare chiaramente che può essere fornito su richiesta, in base alla configurazione del prodotto e alla portata del progetto.
Comprensione dei limiti dell'assistenza fornita dal fornitore
Anche se i fornitori di apparecchiature possono fornire documentazione, competenza tecnica e assistenza in materia di qualifica, la responsabilità regolatoria relativa alla conformità alle GMP ricade sempre sul produttore farmaceutico. I fornitori possono aiutare gli utilizzatori a comprendere le capacità del sistema, i requisiti di installazione e la documentazione di qualifica disponibile ma non determinano il modo in cui il sistema di misura verrà utilizzato all'interno di uno specifico processo produttivo.
Attività quali la definizione dell'uso previsto, l'approvazione delle strategie di validazione, la gestione del controllo delle modifiche, la definizione delle procedure operative e il mantenimento dello stato validato rientrano tra le responsabilità dell'utilizzatore regolamentato. Questa distinzione è fondamentale per l'implementazione delle GMP e si applica indipendentemente dalla tecnologia specifica o dal fornitore in questione.
Comprendere questi limiti sin dall'inizio di un progetto consente di definire aspettative realistiche in termini di documentazione e contribuisce a rendere più efficiente il processo di qualifica e validazione.
Integrità dei dati, software e registrazioni elettroniche
L'integrità dei dati è essenziale per qualsiasi installazione Raman conforme alle GMP, dato che i sistemi Raman generano registrazioni digitali. Queste possono includere spettri grezzi, spettri elaborati, risultati di modellazione, dati di diagnostica, audit-trail, registrazioni di configurazione, report e file esportati. Se tali registrazioni vengono utilizzate nell'ambito di attività conformi alle GMP, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che esse sono attribuibili, leggibili, contemporanee, originali o conformi all'originale, esatte, complete, coerenti, durature e disponibili conformemente alle procedure applicabili.
La capacità del software è necessaria ma non sufficiente. Una piattaforma software Raman può supportare la gestione degli utenti, le autorizzazioni, gli audit-trail, l'archiviazione dei dati, il trasferimento dei dati e i flussi di lavoro relativi alle registrazioni elettroniche. Queste funzionalità aiutano l'utilizzatore a implementare una soluzione conforme. Tuttavia, l'utilizzatore deve configurarle e gestirle correttamente. Gli account utente, i livelli di accesso, le regole relative alle password, la strategia di backup, la strategia di archiviazione, i riesami periodici, le procedure operative standard (SOP) e la formazione sono tutti gestiti all'interno del sistema qualità dell'utilizzatore.
Le interfacce richiedono un'attenzione particolare. Quando i risultati Raman vengono trasmessi a un sistema SNCC (DCS), SCADA, LIMS, a un sistema di archiviazione o a una piattaforma PAT, l'ambito di validazione dovrebbe specificare quale sistema funge da sistema di registrazione, quali dati devono essere conservati, se il trasferimento è automatico o manuale, come vengono rilevati i guasti e come vengono riconciliate le registrazioni. Se i risultati Raman vengono utilizzati per attivare azioni a livello di processo, la valutazione del rischio dovrebbe tenere conto dell'affidabilità sia delle misure che del trasferimento dei dati.
Falsi miti comuni
Glossario
Acronimi
Altri termini relativi alle GMP
Domande frequenti (FAQ)
Download gratuito
Desiderate una versione condivisibile di questo articolo formativo?
Scaricate una copia di questa guida per poterla condividere facilmente e consultarla rapidamente ogni volta che serve.
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .