Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Applicazione di misura del livello nella tenuta a U

Il livello dell'acqua nella tenuta a U viene misurato da un trasmettitore di livello radar senza contatto

La stazione di pompaggio è progettata per aumentare la portata del gas da quella per gravità a 3000 Nm³/h e per distribuire il gas alle diverse zone di consumo, quali WRM, SMS e impianto di sinterizzazione.
TENUTA: L’acqua viene utilizzata come liquido di tenuta per isolare la pompa dall’ingresso e dall’uscita quando la pompa è spenta o non in funzione.
MISURA DI LIVELLO: il livello dell’acqua nella tenuta a U viene misurato da un trasmettitore radar senza contatto; per il riempimento o lo svuotamento della tenuta a U si utilizza il segnale di retroazione del trasmettitore di livello radar per controllare l’elettrovalvola dell’acqua.

Misura di livello nella tenuta a U ©Endress+Hauser

Modifica della posizione del sistema di misura radar del livello

  • Il radar era stato installato diritto ma, a tubo vuoto, generava numerose riflessioni e indicava un valore del 100%. Modificando leggermente l'angolo del bocchello per orientarlo verso il centro della curvatura, è stato possibile ottenere una riflessione più intensa dal punto di inizio della curvatura.

Un'errata indicazione dell'acqua di tenuta comporta il rischio di esplosione

La pompa di rilancio scatta frequentemente a causa di allarmi intempestivi / false indicazioni fornite dallo strumento di misura radar del livello. L'indicazione radar non è stabile se la tenuta a U è vuota. Il gas di cokeria (COG) è un gas tossico e infiammabile. Un'errata indicazione dell'acqua di tenuta comporta l'infiltrazione di monossido di carbonio (CO) in area sicura, con conseguente rischio di esplosione (in caso di innesco).

Modifica della posizione del sistema di misura radar del livello

Il livello dell'acqua nella tenuta a U viene misurato da un trasmettitore di livello radar senza contatto. Il radar era stato installato diritto ma, quando la tenuta a U era vuota, generava numerose riflessioni all'interno del tubo e indicava un valore del 100%. Modificando leggermente l'angolo del bocchello per orientarlo verso il centro della curvatura, è stato possibile ottenere una riflessione migliore/più intensa dal punto di inizio della curvatura..

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.