Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Un serbatoio di sole

Le centrali solari termiche con accumulo possono continuare a fornire energia anche dopo il tramonto. La sfida tecnica? Domare temperature estremamente elevate e sale fuso.

10.08.2026 Testo: Robert Habi Grafica: 3st kommunikation
Le centrali solari termiche con accumulo possono continuare a fornire energia anche dopo il tramonto.

Le turbine eoliche e gli impianti fotovoltaici producono energia rinnovabile. Ma non nei giorni senza vento o di notte, quando la fornitura continua richiede l'accumulo. Le centrali solari termiche nelle regioni soleggiate sono in grado di combinare sia la produzione di energia che l'accumulo.

La tecnologia che rende possibile tutto ciò è nota come energia solare a concentrazione (CSP) con accumulo di energia termica integrato (TES). La maggior parte degli impianti CSP moderni ha decine di migliaia di riflettori che direzionano la luce solare verso un ricevitore situato sulla sommità di una torre solare. Lì, l'energia solare concentrata riscalda un fluido di trasferimento - più comunemente sale fuso - a una temperatura molto alta. Il vantaggio di questo design è che l'energia può essere immagazzinata in modo economico nei serbatoi e quindi trasferita in un sistema di generazione di vapore per la produzione di elettricità, anche di notte.

Secondo il National Renewable Energy Laboratory degli Stati Uniti, la capacità CSP globale attualmente operativa e in fase di costruzione ammonta a 10,7 gigawatt. La capacità installata solo in Cina dovrebbe raggiungere 15 gigawatt - l'equivalente di 15 grandi impianti a carbone - entro il 2030.

Processi estremamente complessi

I sistemi di energia solare a torre solare sono una sfida ingegneristica in termini di calore, pressione e corrosione. "Più il fluido termovettore è caldo, più efficientemente l'energia solare può essere convertita in energia termica e successivamente in energia elettrica.", dice Song Li, Power Industry Manager presso Endress+Hauser China. Di conseguenza, la strumentazione di misura, come vari altri sistemi chiave, deve essere in grado di sopportare temperature superiori a 550 °C, pressioni elevate e le proprietà corrosive del sale. "Endress + Hauser è l'unico produttore di strumenti di misura per qualsiasi variabile misurata legata al fluido termovettore e al circuito acqua-vapore", dice Song Li. Il più grande progetto di questo tipo che Endress+Hauser finora ha equipaggiato prevede un numero di sensori molto superiore a 3.000 - il cui lavoro consiste nel garantire l'affidabilità operativa e la massima efficienza.

Energia rinnovabile

Gli specchi a inseguimento solare riflettono la luce solare su un ricevitore nella parte superiore di una torre solare.

1. Torre solare

Gli specchi a inseguimento solare riflettono la luce solare su un ricevitore nella parte superiore di una torre solare. Lì, la radiazione solare concentrata riscalda i sali fusi. La strumentazione di misura della temperatura e della portata garantisce uno scambio ottimale del calore.

Gli strumenti di misura monitorano continuamente il livello di riempimento e i profili di temperatura.

2. Serbatoi di accumulo

Il sale fuso, riscaldato a oltre 550°C, fluisce in serbatoi coibentati di accumulo di energia termica. Gli strumenti monitorano il livello di riempimento e la temperatura a diverse altezze all'interno del fluido per garantire l'affidabilità operativa e determinare il contenuto di energia e lo stato di carica.

I sensori di livello nella generazione di vapore contribuiscono a garantire il funzionamento sicuro e affidabile della turbina.

3. Turbina

Per la generazione di elettricità, un sistema di generazione di vapore trasferisce energia termica dal sale fuso all'acqua di alimentazione, producendo vapore per azionare una turbina. I sensori di livello assolvono qui a diverse funzioni, tra cui quella di evitare che l'acqua presente nel tamburo del vapore passi al surriscaldatore o alla turbina.

I sistemi di analisi di vapore e acqua monitorano la qualità dell'acqua per mantenere il ciclo privo di impurità.

4. Serbatoio dell'acqua di alimentazione

Il vapore di scarico della turbina viene raffreddato e reimmesso nel serbatoio dell'acqua di alimentazione. I sistemi di analisi dell'acqua e del vapore monitorano la qualità dell'acqua, mantenendo il ciclo acqua-vapore privo di impurità per migliorare l'efficienza e aumentare la disponibilità dell'impianto.

Leggi argomenti simili

Download

Esplora altre risorse

document icon
Rivista aziendale "changes" 1/2026 PDF, 7.5 MB
Dare forma alla trasformazione sostenibile
download icon Download