Enter at least 2 characters to start the search.

Soluzioni complete per l'analisi dei gas

Controllo della qualità e analisi della composizione dei gas per garantire la sicurezza delle pipeline e il controllo del processo

Endress+Hauser, SpectraSensors e Kaiser uniscono le loro competenze per offrire soluzioni ingegneristiche complete per l'analisi dei gas, supportati da un servizio assistenza di qualità e competenza applicativa. Queste soluzioni soddisfano i requisiti di prestazioni, qualità e sicurezza per la produzione, la trasformazione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del gas naturale, gas naturale liquefatto, raffinazione, petrolchimica e per la produzione di gas di sintesi.

Benefits

  • Esperti in applicazioni su gas da idrocarburi e gas di sintesi

  • Misure veloci e precise senza contatto con il prodotto e senza consumabili

  • Metodi di misura brevettati

  • Soluzioni complete e personalizzate ingegnerizzate da Centri di Competenza Regionali o da integratori qualificati

Gli analizzatori TDLAS di SpectraSensors Inc.

SpectraSensors Inc. è il leader globale nella misura on-line selettiva dei contaminanti nei gas di idrocarburi complessi. Sviluppa, produce e commercializza i propri analizzatori ed è rinomata per la sua competenza applicativa in tutto il mondo. SpectraSensors ha le infrastrutture necessarie per testare e tarare gli analizzatori in fabbrica, garantendo la stabilità e la precisione di misura a lungo termine. Esperta in tecnologie laser e spettroscopiche, SpectraSensors ha sviluppato metodi di auto-validazione brevettati in grado di rendere i suoi prodotti la migliore offerta di analizzatori gas oggi presente sul mercato.

L'analizzatore Optograph ™ Raman di Kaiser Optical Systems Inc.

Kaiser Optical Systems Inc. è il leader mondiale nella strumentazione spettroscopica Raman e nella tecnologia olografica applicata. Con la sua esperienza nella chemiometria e molti brevetti per filtri olografici, Kaiser ha sviluppato un analizzatore Raman, l'Optograf™, in grado di misurare simultaneamente le costituenti del gas di sintesi, compreso l'idrogeno (H2), l’azoto (N2), il diossido di carbonio (CO2) e monossido di carbonio (CO). Si presenta oggi come alternativa al GC ed è in grado di misurare fino a 4 strati separati, direttamente nel processo. I risultati, in forma grafica e/o analitica, sono direttamente esportabili.

Richiedete ulteriori informazioni

Si prega di compilare il modulo sottostante per richiedere maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per l'analisi dei gas