Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Produzione ottimizzata di gomma sintetica - qualità garantita di ogni lotto

L'analisi Raman in tempo reale della cinetica di polimerizzazione e della microstruttura consente di intervenire tempestivamente aumentando la resa, migliorando l'uniformità e riducendo i tempi di ciclo nella produzione di gomma sintetica.

Immagine di un impianto di produzione di gomma sintetica
Introduzione

Dove calano le prestazioni nella polimerizzazione della gomma sintetica

Nella produzione di gomma stirene-butadiene in soluzione (SSBR) e in emulsione (ESBR), le maggiori perdite in termini di resa, uniformità e produttività si verificano all'interno del lotto, quando la cinetica di reazione e l'evoluzione della microstruttura non sono visibili in tempo reale. Senza tale informazione, si perdono opportunità per intervenire tempestivamente con azioni di controllo e per validare tempestivamente l'endpoint della reazione mentre il processo è ancora in corso - ritardando decisioni che potrebbero altrimenti aumentare la resa spazio-temporale e la capacità effettiva del reattore. Le decisioni critiche come, ad esempio, il rilevamento degli endpoint o le regolazioni correttive sono spesso ritardate dai tempi di campionamento offline e da quelli di laboratorio. Questi ritardi non influiscono solo sulla qualità ma sprecano tempo prezioso del reattore anche dopo che la reazione ha effettivamente raggiunto il suo endpoint ottimale, limitando il numero di lotti che il reattore può produrre ogni anno.

Dato che le proprietà distintive della gomma sintetica si formano durante la polimerizzazione, le finestre di reazione perse non possono essere recuperate. Nella maggior parte dei casi, la produzione di gomma viene effettuata utilizzando un agente di interruzione per evitare la sovrapolimerizzazione ovvero le reazioni vengono interrotte molto prima del raggiungimento della conversione ottimale. Ciò si traduce in una parziale conversione del prodotto e in una maggiore variabilità tra i lotti, oltre a richiedere costosi processi di strippaggio e recupero. Il risultato è un materiale di qualità inferiore o non conforme alle specifiche, con conseguenze dirette sull'utilizzo del reattore, sulla capacità produttiva e sul margine operativo.

Approfondimento

Cosa permette di vedere la spettroscopia Raman in linea

La spettroscopia Raman in linea integra le informazioni chimiche direttamente nella zona di reazione all'interno dei reattori di gomma sintetica e assicura precisione nel monitoraggio degli endpoint per raggiungere gli obiettivi in termini di viscosità Mooney e tasso di conversione. Le sonde Raman misurano la composizione chimica nella massa reagente stessa, in condizioni reali di temperatura e pressione, mentre il lotto è in lavorazione. Ciò consente una visibilità continua sul posto della cinetica di reazione e dell'evoluzione della microstruttura, esattamente nel punto in cui si formano le catene polimeriche, evitando di dover dedurre il comportamento da campioni esterni o prelevati in un secondo momento.

Il monitoraggio Raman in tempo reale permette di vedere quanto segue:

  • Consumo dei monomeri (butadiene e stirene)
  • Cinetica di reazione durante l'intero lotto
  • Evoluzione della microstruttura (unità cis, trans, vinile, stirene)
  • Distribuzione degli isomeri che influiscono sulla temperatura di transizione vetrosa (Tg)
  • Rischi di formazione precoce di blocchi polimerici e di agglomerazione

Dato che queste misure vengono eseguite in linea, la reazione viene osservata mentre avviene anziché essere ricostruita in base a campioni di laboratorio prelevati in un secondo momento.

Azione

Come la visibilità della reazione influisce sulle decisioni operative

Dato che queste informazioni vengono generate all'interno del reattore, durante il lotto, gli operatori non devono più basarsi sull'estrapolazione da campioni di laboratorio prelevati a distanza di ore.

Quando la cinetica di reazione e la microstruttura sono visibili in modo continuo durante il lotto, il controllo operativo passa da reattivo a proattivo. Gli operatori non devono più aspettare di capire cosa è già successo ma possono intervenire durante l'evoluzione del lotto, prima che le deviazioni si propaghino.

Le informazioni ottenute tramite spettroscopia Raman consentono quanto segue:

  • Maggiore sicurezza nella determinazione degli endpoint
  • Regolazioni immediate dell'alimentazione o delle condizioni in caso di deriva della microstruttura
  • Decisioni in tempo reale sul procedere o meno (go/no‑go) durante il lotto
  • Informazioni utili all'assunzione di decisioni sull'opportunità di accelerare le reazioni bloccate (ad es. mediante l'aggiunta di un iniziatore o di un monomero)
  • Eliminazione del campionamento manuale di materiali pericolosi dai reattori ad alta temperatura e ad alta pressione

La determinazione degli endpoint basata sui dati non rappresenta solo un miglioramento del controllo ma è una leva per aumentare la capacità. Grazie alla validazione in tempo reale degli endpoint, i lotti possono essere interrotti non appena si raggiungono la conversione e la microstruttura desiderate, anziché attendere la conferma di laboratorio. Ogni ora evitata di tempo di reazione superfluo si traduce direttamente, a parità di volume del reattore, in una maggiore resa spazio-temporale e in una maggiore capacità produttiva annua. Il valore non risiede nella generazione di una maggiore quantità di dati ma nella possibilità di ottenere informazioni utili ad assumere decisioni quando il comportamento della reazione cambia.

Immagine di un reattore chimico per la produzione ©Endress+Hauser

Controllo del lotto integrato all'interno del reattore di polimerizzazione della gomma

Nel processo di produzione dei polimeri sintetici, la qualità del lotto e la produttività sono maggiormente a rischio durante la reazione stessa. Rendendo visibili in modo continuo la conversione dei monomeri e l'evoluzione della microstruttura all'interno del reattore, il monitoraggio Raman in linea sposta il controllo dalla conferma differita di laboratorio all'analisi in tempo reale del lotto. Gli endpoint vengono rilevati mentre il lotto è ancora in lavorazione, stabilendo un punto di interruzione anticipato e validato in base allo stato effettivo della reazione anziché a risultati di laboratorio differiti. Le azioni correttive vengono applicate prima che venga prodotto materiale non conforme alle specifiche e le decisioni vengono assunte durante la reazione, anziché dopo.

Ciò consente cicli di produzione più prevedibili, un controllo più preciso delle proprietà e una maggiore produttività effettiva del reattore, riducendo i costi e aumentando la resa spazio-temporale fin dalla fase di progettazione - non tramite correzioni successive.

Valore misurabile

Dalle informazioni sulla reazione all'impatto misurabile sulla produzione.

Nei processi di polimerizzazione SSBR ed ESBR, le decisioni differite si traducono direttamente nell'utilizzo di una strategia di interruzione anticipata, tempi prolungati di mantenimento del lotto, tempi di ciclo più lunghi, maggiore variabilità e perdita di resa. Grazie a una maggiore precisione nel rilevamento degli endpoint e al monitoraggio continuo della microstruttura, la spettroscopia Raman in linea riduce la durata dei lotti migliorando, nel contempo, l'uniformità.

Nelle operazioni quotidiane, i produttori possono godere dei seguenti vantaggi:

  • Rilevamento tempestivo degli endpoint e rilascio accelerato dei lotti
  • Riduzione della variabilità tra un lotto e l'altro
  • Resa più elevata senza pregiudicare il controllo delle proprietà
  • Migliore utilizzo del reattore grazie a tempi di ciclo più brevi
  • Operazioni più sicure grazie all'eliminazione del campionamento manuale ed estrattivo

Questi risultati vengono raggiunti durante la lavorazione del lotto e non tramite correzioni successive.

In termini pratici, un'interruzione tempestiva e validata dei lotti significa un maggior numero di tonnellate vendibili all'anno e quindi la trasformazione delle informazioni di processo in un tangibile ritorno finanziario.

Come si concretizza questo valore negli impianti industriali di gomma sintetica

La spettroscopia Raman in linea viene implementata utilizzando:

  • Analizzatori Raman con certificazione ATEX e sonde a immersione o in bypass
  • Misura continua a valori elevati di temperatura e pressione
  • Modelli spettrali in tempo reale validati facendo riferimento alla gascromatografia (GC) e alla risonanza magnetica nucleare (NMR)
  • Implementazione graduale in ambienti di laboratorio → impianto pilota → produzione, preservando modelli e conoscenza del processo

Anziché sostituire i sistemi di controllo esistenti, la tecnologia Raman li potenzia rendendo disponibili variabili di reazione precedentemente invisibili per il controllo e l'ottimizzazione durante la lavorazione dei lotti.

Comprovata efficacia nella polimerizzazione della gomma sintetica

Il monitoraggio Raman in linea viene applicato da decenni nei processi di produzione della gomma sintetica, comprese le gomme a base di butadiene e le gomme nitrile-butadiene. La misura in tempo reale della conversione dei monomeri e della microstruttura ha permesso un trasferimento più rapido dei nuovi gradi dal laboratorio alla produzione, un controllo più coerente delle proprietà critiche per la Tg e operazioni più sicure grazie all'eliminazione del campionamento manuale nelle fasi pericolose.

Implementazione operativa

La spettroscopia Raman è adatta al vostro processo?

Suggerimenti per predisporre l'adozione e una rapida checklist di autovalutazione per capire il potenziale valore della spettroscopia Raman nelle vostre operazioni chimiche.

Prodotti in primo piano 

Scoprite i nostri sistemi di spettroscopia Raman

/
Le nostre competenze

Perché Endress+Hauser?

Endress+Hauser aiuta i produttori di gomma sintetica a progettare operazioni di lotto prevedibili e ad alte prestazioni, integrando la tecnologia analitica di processo (PAT) direttamente nei flussi di polimerizzazione.

  • Profonda conoscenza della polimerizzazione e della chimica degli elastomeri
  • Sistemi Raman robusti per ambienti pericolosi
  • Solide competenze ingegneristiche applicate e partnership a lungo termine
  • Vasta rete di assistenza globale e affidabile supporto tecnico locale

Dalla fase di sviluppo alla produzione su larga scala, contribuiamo a garantire che ogni lotto sia controllato quando è ancora possibile intervenire.

FAQ

Informazioni chiave

Prossimi passi

Contattateci

Discutete le problematiche del vostro processo con i nostri esperti del settore. Siamo qui per aiutarvi.

Note finali

Argomenti di interesse

Per approfondire l'argomento