Misura affidabile nelle applicazioni di elettrolisi
Proline Promag P 300/500 è immune alle interferenze elettriche
Nel suo stabilimento di Gendorf (Germania), Westlake Vinnolit produce cloro, soda caustica e idrogeno utilizzando l'elettrolisi dei cloro-alcali. Il cloro è un precursore per la produzione di plastica PVC mentre la soda caustica è un'importante sostanza chimica di base, ad esempio per la produzione di detergenti. La misura precisa e affidabile della portata, immune alle interferenze elettriche, è essenziale nella produzione di questi prodotti chimici. Promag P 300/500 soddisfa questi requisiti con l'opzione di "misura flottante".
Il risultato
Monitoraggio altamente accurato e affidabile della stabilità del processo. Immunità alle interferenze elettriche nel fluido. Valori misurati precisi e affidabili che supportano un aumento della produttività del sistema.
L'esigenza del cliente
Una corretta elettrolisi dei cloro-alcali richiede un monitoraggio affidabile della portata di liquidi come soda caustica, acido cloridrico e salamoia. Per ottenere una misura corretta con i tradizionali misuratori di portata elettromagnetici, il fluido deve essere elettricamente collegato a terra ma, in questo caso, ciò non è possibile considerata la presenza di tensioni fino a 500 V e correnti fino a 17.000 A. Esiste il rischio che le differenze di potenziale elettrico tra il fluido e il dispositivo di misura possano corrodere rapidamente gli elettrodi.
La nostra soluzione
Con Promag P 300/500 e la sua opzione di "misura flottante", Endress+Hauser propone una soluzione che consente di ottenere risultati di misura precisi e affidabili anche in queste impegnative applicazioni. Il potenziale del fluido di processo viene captato da un elettrodo di riferimento e fornito all'amplificatore. Nel contempo, l'amplificatore è elettricamente isolato dal potenziale di terra dell'alimentatore. In questo modo si evitano le dannose correnti di equalizzazione che avrebbero un'influenza negativa sul risultato della misura.