La necessità di un supporto tecnico in loco è un tema di importanza cruciale per le aziende chimiche o petrolchimiche impegnate in progetti di grande portata. Questi progetti possono essere estremamente complessi e richiedere un alto grado di coordinamento degli stakeholder, una robusta pianificazione e scelte tecnologiche ottimali. Allo stesso tempo occorre mitigare i rischi, rispettare le tempistiche ed evitare il superamento del budget. La presenza in loco di un tecnico Endress+Hauser può rivelarsi un supporto prezioso per i team del progetto in tutti gli aspetti legati alla strumentazione.
Fatti principali
16
ore lavorative
spese per risolvere solo 2 questioni via e-mail, utilizzando il modo tradizionale di gestire i progetti, secondo esperti.
Migliorate le tempistiche del vostro progetto
Supporto affidabile nella fase FEED
Quando si pianifica un progetto nuovo e complesso nel settore chimico o petrolchimico, le aziende possono essere restie a inserire un consulente esterno nel proprio team, ad esempio per timori riguardo al coordinamento, alla comunicazione e all'allineamento degli operatori.
La nostra expertise nel settore
Se si pongono basi solide, un supporto tecnico in loco può offrire vantaggi di grande rilievo. Endress+Hauser assicura una perfetta sintonia sin dalle prime fasi.
- Stipula di un contratto trilaterale tra voi, il vostro team di ingegneria chimica ed Endress+Hauser per operazioni chiare
- Gli esperti di Endress+Hauser affiancano i membri del vostro team tecnico a garanzia di uno stretto coordinamento
- Le scelte corrette sulla strumentazione favoriscono un'implementazione fluida e senza problemi
Supporto per la fase di esecuzione in loco
Quando si inserisce il supporto ingegneristico in loco, la stretta collaborazione tra l'esperto esterno e i vostri ingegneri chimici è essenziale per garantire il successo del progetto. Affrontare rapidamente le sfide, gestire con precisione le questioni tecniche, fornire informazioni affidabili: tutti questi aspetti sono fondamentali. La capacità di affrontare rapidamente le difficoltà, di gestire le questioni tecniche con precisione e di fornire informazioni affidabili è un aspetto di importanza critica.
La nostra expertise nel settore
Gli esperti di Endress+Hauser rimangono al vostro fianco per fornirvi tutta l'assistenza necessaria.
- Sfruttare i consigli sulle migliori pratiche e determinare l'attrezzatura e la tecnologia più adatta per ogni applicazione
- Chiarire le domande tecniche e risolvere rapidamente i problemi con l'esperto di ingegneria in loco
Una partnership affidabile nell'intero processo
Dalla fase FEED all'esecuzione fino al funzionamento dell'impianto, i progetti complessi dell'industria chimica e petrolchimica possono essere lunghi. Un supporto di ingegneria chimica stretto, affidabile e costante è essenziale.
La nostra expertise nel settore
L'affiancamento di un tecnico Endress+Hauser può essere un ausilio importante per tutta la durata del progetto.
- Un partner affidabile a garanzia di un'esecuzione precisa del processo di approvazione tecnica
- Un referente unico per tutto ciò che riguarda la strumentazione: dalla progettazione all'approvvigionamento fino alla messa in servizio
- Messa in servizio sicura delle applicazioni critiche con un supporto diretto in loco
Vantaggi
Il vostro successo è il nostro principale obiettivo. A prescindere dalle dimensioni del progetto chimico e dal numero di partner coinvolti, i nostri esperti interni sono in grado di supportarvi a livello globale con vaste conoscenze applicative e competenza nella gestione dei progetti. Vi forniamo l'assistenza di cui avete bisogno per ridurre i rischi del progetto dalla fase di pianificazione e progettazione di base (FEED) all'esecuzione.
Fatti principali
90 %
di tutti i dubbi emersi durante un progetto vengono risolti direttamente con il nostro programma di supporto tecnico interno, rispetto all'approccio tradizionale.
Fatti principali
10 giorni
risparmiati grazie all'integrazione di uno dei nostri esperti nel team di progetto rispetto all'approccio tradizionale, considerando un progetto con 1.000 tag.
Fatti principali
25.000 US$
di risparmio sulle parti di ricambio, su un valore complessivo della strumentazione di 700.000 US$, scegliendo Endress+Hauser come MIV
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser mette a disposizione i suoi ingegneri di grande esperienza per fornire una collaborazione e un supporto integrati in loco con servizi di ingegneria in progetti dell'industria chimica o petrolchimica. La loro conoscenza specifica della strumentazione e le loro competenze di progettazione possono aiutare i team di progetto a ottimizzare ogni fase del progetto, dal Front-End Engineering Design (FEED) all'esecuzione e al funzionamento.
- Un partner affidabile a garanzia di scelte ottimali sulla strumentazione per ogni applicazione
- Un supporto esperto e professionale ai progetti per garantire la massima continuità ed evitare ambiguità
- Assistenza in loco in stretta collaborazione con i vostri ingegneri chimici.
- Risoluzione rapida dei problemi per evitare ritardi nel progetto
- Comunicazioni dirette e processi, metodologie e strumenti di livello superiore per ridurre i rischi puntando sull'efficienza