La misura della portata a ultrasuoni utilizza tre diversi metodi: tempo di transito differenziale, effetto Doppler e correlazione incrociata. Il metodo del tempo di transito è il più accurato e ampiamente utilizzato, applicabile a liquidi, gas, applicazioni criogeniche e ad alta temperatura.
I sensori a ultrasuoni sono disponibili in tre tipi: clamp-on, a inserzione e "in linea". I sensori clamp-on misurano la portata dall'esterno del tubo, i sensori a inserzione sono a contatto diretto con il fluido e i sensori "in linea" sono preinstallati nei tubi di misura per un'elevata precisione.
Indice dei contenutiIndice dei contenuti
Misura del flusso a ultrasuoni
Per la misura a ultrasuoni sono disponibili diversi modelli e vari tipi di misuratori di portata. Il termine "ultrasuoni" non definisce in modo univoco la tipologia dei misuratori di portata. "Ultrasuoni" indica semplicemente che la portata viene misurata mediante ultrasuoni. La portata effettiva viene misurata con tre metodi fondamentalmente diversi:
Metodo del tempo di transito differenziale (tempo di volo)
Metodo Doppler
Metodo di correlazione incrociata
Il metodo più applicato e più accurato è il tempo di transito differenziale (tempo di volo). Può essere applicato a liquidi, gas, fluidi criogenici (LNG incluso) e in applicazioni ad alta temperatura.
Attualmente sono disponibili diversi tipi di sensori a ultrasuoni che possono essere installati direttamente sul tubo o forniti preinstallati in un tubo di misura. I sensori possono essere suddivisi in tre sottogruppi:
Sensori clamp-on
Sensori a inserzione
Sensori "in linea"
Sensori clamp-on
Le onde sonore possono attraversare i materiali senza causare danni. La diagnosi medica, i test sui materiali e la misura della portata sfruttano tutti in modo estremamente efficace questa proprietà. Per quanto riguarda la misura della portata, ciò significa che il sensore può essere esterno al tubo e non deve necessariamente essere a contatto con il fluido. I dispositivi montati in questo modo sono generalmente denominati sensori "clamp-on" (Fig. 1). Una caratteristica dei sensori "clamp-on" è che le onde ultrasonore passano sempre attraverso il centro del tubo.
Fig. 1: i sensori clam-on vengono montati direttamente all'esterno di un tubo. Una speciale guida di montaggio ne facilita il posizionamento esatto. Foto: sensori clamp-on Prosonic di Endress+Hauser.
I sensori a contatto diretto con il fluido sono noti come "sensori a inserzione o bagnati". Vengono utilizzati anche con misuratori a tempo di transito multipercorso, che hanno percorsi sonori sfalsati rispetto al piano mediano del tubo. I sistemi a doppio percorso sono un esempio (Fig. 3). I sistemi multipercorso assicurano una migliore linearità e sono meno suscettibili ai disturbi nel profilo del flusso. Alcuni produttori offrono anche sensori a inserzione con presa in carico.
Fig. 2: I sensori a inserzione sono immersi nel fluido. Il supporto del sensore è saldato nella parete del tubo. Foto: sensori a inserzione Prosonic di Endress+Hauser.
Tubo di misura/sensore "in linea"
I tubi di misura prefabbricati (v. Fig. 3) sono ideali per trasferire direttamente nel processo la precisione di misura determinata in laboratorio. Un sensore "in linea" è costituito da un tubo di misura prefabbricato completo di sensori a inserzione preinstallati – che possono essere immersi nel fluido o isolati. Generalmente, configurazioni come questa impiegano sensori "in linea" con un sistema multipercorso consistente in due, tre, quattro o più coppie di sensori.
Fig. 3: tubo di misura prefabbricato con quattro sensori a inserzione e due percorsi di misura. Foto: misuratore "on line" Proline Prosonic Flow G 300 di Endress+Hauser.
Domande frequenti sui misuratori di portata a ultrasuoni
Disponiamo di un portfolio completo per operazioni di misura versatili ed economiche della portata di gas e liquidi fino a un diametro nominale di DN 4000. Cliccate qui per scoprire tutti i misuratori di portata a ultrasuoni.
Attraverso un percorso di apprendimento video, accessibile sempre e ovunque, scoprirete la tecnologia Modbus nel dettaglio. Dai differenti strati fisici di RS485 ed Ethernet fino al dettaglio del protocollo Modbus.
Endress+Hauser offre soluzioni avanzate per il monitoraggio e la misura nel campo del CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Scopri la nostra offerta
Volete partecipare a uno dei nostri eventi? Scegliete per tipologia o settore di attività.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .