La digitalizzazione ha generato molte aspettative nel settore. I fornitori di servizi e piattaforme digitali tendono a promuovere la loro offerta come una soluzione unica per tutti. Tuttavia la realtà è più complessa e, in qualità di vostro partner di fiducia, Endress+Hauser riconosce che ogni cliente ha esigenze differenti. Per un impianto, la digitalizzazione può significare l'accesso digitale ai certificati di taratura. Per altri, potrebbe significare il controllo delle condizioni ambientali tramite sensori connessi al cloud. Per aiutarvi a trovare la soluzione tecnica più adatta alle vostre esigenze di digitalizzazione, offriamo un servizio di validazione e messa in servizio delle reti digitali.
Vantaggi
- Risparmio di tempo: fasi di messa in servizio e avviamento più brevi grazie a procedure di integrazione chiare e all'accelerazione del processo di ottimizzazione tramite risorse aggiuntive che possono includere la qualificazione dell'installazione e la qualificazione operativa
- Rete di comprovata validità: soluzioni affidabili e collaudate sul campo per l'integrazione degli strumenti, grazie a una dettagliata progettazione che assicura la copertura sia delle reti cablate che di quelle wireless nelle applicazioni industriali
- Servizio di convalida: consulenti esperti del settore e delle soluzioni di digitalizzazione analizzano il sistema per arrivare a conoscere in modo dettagliato la topologia di rete, supportando il vostro master plan di validazione
- Architettura aperta – IIoT: collegamento parallelo alla piramide dell'automazione, senza alcuna influenza sull'infrastruttura di controllo esistente dell'impianto
- Soluzione all'avanguardia, affidabile e pronta all'evoluzione futura: accesso a informazioni e documenti affidabili sull'impianto in una vista consolidata, con una struttura di rete scalabile e aperta al futuro
- Accesso ai dati critici per ottimizzare il processo decisionale: i valori di processo e i dati secondari sono perfettamente integrati nei principali sistemi aziendali, consentendo di assumere decisioni informate per aumentare i livelli di produttività e sostenibilità
Creazione di una nuova struttura
Quando si costruisce un nuovo impianto, le decisioni sulla topologia di rete sono cruciali. Anche se, nelle strutture più vecchie, i componenti analogici possono ancora essere utilizzati, risulteranno presto molto limitati nel momento in cui si tratta di soddisfare i nuovi requisiti di trasferimento dei dati. Per raggiungere i necessari livelli di velocità e volume per un utilizzo più ampio dei dati di campo, è indispensabile una tecnologia di comunicazione digitale. E quando si tratta di progettare la topologia, sentiamo spesso dai nostri clienti che gli integratori di sistema non sempre considerano la flessibilità necessaria all'evoluzione futura e propongono soluzioni a bassa interoperabilità. Sappiamo anche che progettare un rete di campo completa può essere un compito impegnativo per la direzione dell'impianto – soprattutto quando il personale esperto diventa sempre più scarso. Con Endress+Hauser, potete contare sulla consulenza di un partner in grado di convalidare lo sviluppo della rete rispetto a progetti comprovati e, se lo desiderate, di provvedere alla messa in servizio e al supporto per la qualificazione dell'installazione e la qualificazione operativa. Abbiamo acquisito una profonda conoscenza delle comunicazioni industriali e della compatibilità dei componenti e, di conseguenza, possiamo evitare limitazioni future e supportare il vostro master plan di validazione fin dall'inizio.
Ottimizzazione della configurazione di un impianto esistente
Anche quando un impianto è già in funzione, può diventare necessario adattare la topologia di rete e implementare un nuovo livello di comunicazione, in parte o completamente, magari per l'aggiunta di nuovi settori o skid. Oppure può succedere che, nell'intento di ridurre le operazioni di manutenzione, diventi opportuno installare soluzioni di monitoraggio dello stato degli asset e di manutenzione predittiva. Un'altra esigenza spesso espressa dai nostri clienti è quella di poter accedere facilmente a protocolli di taratura, report di configurazione e altri documenti. Ciò aiuta a semplificare i flussi di lavoro, mettere tempestivamente in servizio nuovi componenti e mantenere alta la qualità con una classificazione precisa delle criticità. Negli impianti con dispositivi remoti, potrebbe anche essere necessario installare una soluzione di connessione wireless. E potremmo fare ancora molti altri esempi dei motivi per cui può rivelarsi consigliabile espandere lo sviluppo della rete. Endress+Hauser può consigliarvi nella scelta della tecnologia più adatta a ottenere una soluzione interoperabile, cicli di messa in servizio brevi e un'infrastruttura stabile e intelligente, pronta all'evoluzione futura. I nostri servizi di validazione possono includere anche Site Acceptance Test (SAT) e qualificazione delle prestazioni per garantire che gli aggiornamenti soddisfino gli obiettivi operativi e di conformità.
Quali servizi offriamo?
Per ogni cliente, il punto di partenza di un progetto è rappresentato dalla progettazione dell'impianto e dai documenti iniziali, come il report di messa in servizio, che sono disponibili su una piattaforma centralizzata. I documenti sono organizzati digitalmente e gestiti come un “gemello digitale” per l’intero ciclo di vita. Le prestazioni ottimali possono essere garantite attraverso il monitoraggio continuo dello stato del sistema. La diagnostica sullo stato delle apparecchiature e le procedure di risoluzione dei problemi possono prolungare notevolmente il ciclo di vita dell'impianto. Il monitoraggio remoto di dispositivi e processi, ad esempio attraverso una diretta integrazione tramite API, consente di assumere decisioni basate sui dati per ottimizzare l'efficienza e la qualità della produzione. Inoltre, il cliente può richiedere servizi di consulenza professionale e formazione del personale dell'impianto in tutte le fasi del progetto, anche durante lo sviluppo del protocollo di validazione e della documentazione IQ OQ PQ.
Componenti tipici