Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

La vostra carriera con Endress+Hauser

Tool di prodotto

Contatti

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misure qualitative e quantitative per la produzione di biometano

Le ricerca delle energie rinnovabili è un impegno che deve continuare senza sosta per rispondere a questioni energetiche globali.

Il biometano è un vettore energetico interessante in Italia, dove il suo recupero può derivare da ampie disponibilità di materiale di scarto delle produzioni agricole, dall’attività di depurazione delle acque reflue e dal recupero di rifiuti solidi urbani. In Italia vige il decreto del 2 marzo 2018 per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti nei trasporti. In linea con la comunità europea, in quanto non inquadrabile negli “aiuti di stato”, anche in Italia sarà possibile reimmettere in rete questo combustibile e cominciare un nuovo percorso verso la riduzione della dipendenza del nostro paese nelle fonti energetiche.

  • Schema di un impianto tipico per la produzione di Biometano ©Endress+Hauser

    Schema di un impianto tipico per la produzione di Biometano

  • Analizzatore SS2100i-2 di Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Analizzatore SS2100i-2 di Endress+Hauser

Chi sono i soggetti interessati?

  • Il biometano è prodotto dalla raffinazione del biogas generato dalla digestione anaerobica di sostanze organiche. Il processo di ottenimento di questa risorsa energetica parte quindi dai reflui, dai fanghi fognari, alimentari e zootecnici (liquami dagli allevamenti): tutte sostanze anche genericamente dette “biomasse”.

  • L’ottenimento del biometano comincia dalla raffinazione del biogas, ossia con l’eliminazione delle impurità, passaggio necessario per la reimmissione nella rete nazionale (Snam). L’ottenimento del biometano non può quindi prescindere dalla realizzazione di sistemi di Upgrade in prossimità degli impianti generatori.

  • I sistemi di upgrade sono collegati ad altri sistemi per il monitoraggio della qualità del gas, sia per il controllo del corretto funzionamento del sistema di Upgrading sia per la certificazione della qualità del biometano, che dovrà essere in accordo a quanto stabilito dalla norma UNI11537 e dal codice di rete Snam.

Quali normative determinano e regolano produzione e reimmissione di biometano?

Le norme di riferimento sono le UNI11537, recepite anche dal codice di rete Snam. Gli impianti di upgrade quindi fanno riferimento a tali normative per la loro esecuzione e le prestazioni complessive da assicurare. Come già anticipato, l’elemento critico del sistema di upgrade è costituito dal “sistema di monitoraggio della qualità” del biometano.
I parametri da controllare in continuo sono potere calorifico, CO2, H2S, Umidità (Dewpoint), O2, e Dewpoint idrocarburi (solo nel caso in cui sia prevista iniezione di GPL).

La soluzione di Endress+Hauser per la qualità del biometano

Endress+Hauser ha realizzato una soluzione integrata in cui, a prodotti sviluppati da società del gruppo, vengono abbinati dispositivi di altri costruttori accuratamente selezionati per qualità e conformità ai riferimenti normativi.

In particolare la filosofia che ci ha guidati prevede:

  • Conformità alle indicazioni della UNI11537, con prestazioni anche migliorative rispetto ai requisiti minimi (per esempio impiegando principi di misura più performanti)

  • Analizzatori facilmente validabili in campo, per rendere le verifiche periodiche o necessarie su richiesta semplici, efficaci e veloci

  • Riduzione dei requisiti per l’installazione. Gli analizzatori considerati hanno infatti protezione IP66, certificazione Atex per zona 1, campo di temperatura ambiente da -20 a +50°C

  • Analizzatori di comprovata tecnologia già impiegata dal gestore di rete

  • Requisiti di manutenzione ridotti al minimo

  • Assenza di materiali di consumo

La soluzione così individuata è quindi costituita da:

  • Due analizzatori gas a tecnologia TDLAS, per misura H2S e H2O in biometano, con sampling conditioning system condiviso; la misura di H2S prevede un sistema integrato e brevettato per la soppressione e/o compensazione delle interferenze

  • Un analizzatore di Ossigeno con sensore ottico (quenched fluorescence)

  • Un gascromatografo per la misura del potere calorifico (BTU) e della CO2

Il tutto completamente integrato e preassemblato su telaio per agevolare l’installazione in campo o in alternativa nella cabina di regolazione e misura.

Le soluzioni per la misura di qualità sono inoltre integrate, grazie ad una rete di partner qualificati, da misure quantitative realizzate tramite misuratori di portata stand alone o sistemi completi di metering. La soluzione proposta per questa specifica applicazione è comprovata dal positivo riscontro ottenuto dai soggetti interessati nella produzione e trattamento del biometano. I vantaggi di ordine tecnico sono accompagnati anche da un’organizzazione a supporto del cliente in tutto il ciclo di vita dell’impianto, grazie ad una rete capillare di tecnici di service dislocati sul territorio nazionale.

Endress+Hauser, associata CIB, vuole porsi con un ruolo di consulenza e partnership per l’efficientamento dei processi di produzione e per lo sviluppo di soluzioni personalizzate.

C.I.B. - Consorzio Italiano Biometano

Vi invitiamo a dare un'occhiata alle attività del Consorzio

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 01942780154 Via Fratelli Di Dio, 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi