Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente

Rispettate in maniera semplice le esigenze specifiche e complesse dei vostri clienti

Impianto di produzione del cemento

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Con la volatilità dei prezzi dei beni primari da un lato e le complesse esigenze dei clienti dall'altro, la necessità di ottimizzare i processi nell'industria di produzione del cemento non è mai stata più elevata. Si pensi, ad esempio, alle spese per l'energia nel processo di produzione del clinker, che possono rappresentare fino al 75% dei costi variabili. Per ridurre le spese in maniera efficiente senza compromettere la qualità dei prodotti, è fondamentale ottenere dati di processo precisi mediante l'impiego di una strumentazione affidabile.

Fatti principali

Il 65-75%

dei costi complessivi

nel settore manifatturiero del cemento è riconducibile ai costi legati alla produzione di energia. Ci sono modi per ottimizzare il processo.

Sili di stoccaggio del cemento ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker

Per tenere in moto la produzione è necessario monitorare continuamente i livelli delle scorte nei sili di farina cruda e clinker. Poiché i contenitori di stoccaggio possono avere forme e dimensioni molto diverse, il monitoraggio del livello può rivelarsi un'operazione complessa.

La nostra expertise nel settore

Endress+Hauser offre un'ampia scelta di tecnologie e soluzioni per il monitoraggio dei livelli, studiate per ambienti difficili come quelli esposti alla polvere o a fenomeni di abrasione.

Processo pirolitico in un cementificio ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Controllo dei bruciatori delle fornaci e del dosaggio di carburante

Il processo pirolitico è in genere considerato la fase centrale della produzione del cemento. Poiché è in questa fase che ricade la maggior parte dei costi produttivi, è qui che si presentano anche le maggiori opportunità per migliorare il processo.

La nostra expertise nel settore

Il parametro principale per questi processi è naturalmente la temperatura, il cui monitoraggio permette di assicurare una qualità costante del prodotto e di ottimizzare il consumo di combustibile.

  • Per la misura della temperatura nei cicloni superiori del preriscaldatore è possibile utilizzare una termocoppia con un sofisticato pozzetto in ceramica realizzato in nitruro di silicio.
  • Per i cicloni inferiori, è consigliabile l'impiego di termometri con pozzetto a barra piena in nichel-cobalto, un materiale che offre una resistenza impareggiabile contro i gas aggressivi.
  • I misuratori di portata Coriolis ottimizzano il bruciatore regolando la portata massica del carburante alimentato al bruciatore e forniscono al sistema di riscaldamento del carburante i valori di temperatura e viscosità rilevati nella linea
Produzione di clinker ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio del raffreddamento del clinker

Il raffreddamento del clinker è una delle applicazioni più critiche nella produzione di cemento, in quanto la velocità di raffreddamento può essere determinante per la qualità del clinker e le prestazioni generali del cemento.

La nostra expertise nel settore

Grazie al nostro ampio portafoglio di soluzioni, possiamo offrire un pacchetto completo e integrato per il monitoraggio dei raffreddatori del clinker, che comprende:

Preriscaldatore a cicloni ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Strumentazione per preriscaldatori a cicloni

I preriscaldatori a cicloni devono essere monitorati per tenere sotto controllo la miscelazione della farina cruda e impedire eventuali blocchi, che potrebbero causare costosi tempi di fermo dell'impianto.

La nostra expertise nel settore

Oltre alla temperatura come parametro di base per l'efficienza generale, la misura della pressione e dei depositi effettivi può essere utile per rilevare i potenziali blocchi.

Vantaggi

I nostri consulenti hanno raggiunto, insieme ai nostri clienti, risultati notevoli e hanno migliorato l'ottimizzazione dell'impianto, mantenendo al tempo stesso elevati livelli di sicurezza operativa in molti settori industriali, quali ad esempio produzione di metalli preziosi, cemento e acciaio. Oltre alle nostre competenze tecniche e al portfolio prodotti ottimizzato dedicato all'industria, le basi del nostro successo risiedono nel nostro credo di business. Crediamo nella costruzione di relazioni di lunga durata con i nostri clienti, non mirate solamente al profitto immediato.

Fatti principali

145.000+

sensori di livello intelligenti nei serbatoi di cemento di tutto il mondo

Fatti principali

60+

anni di esperienza nella strumentazione di misura

Fatti principali

10 milioni

di dispositivi installati in tutto il mondo

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Che dobbiate gestire un progetto, occuparvi dell'automazione di un sistema di gestione del carburante, selezionare la strumentazione per il vostro processo di produzione di clinker o confezionare una soluzione per la pulizia da gas NOx per rispettare il vostro programma di compliance ambientale, i nostri esperti sono in grado di gestire tutte le richieste di misura e di controllo degli stabilimenti per la produzione del cemento totalmente integrati:

  • Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker
  • Pacchetto per il controllo dei bruciatori delle fornaci e per il dosaggio del carburante
  • Monitoraggio del raffreddamento del clinker
  • Strumentazione per preriscaldatori a cicloni
  • Stoccaggio e dosaggio degli additivi

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti