Con la volatilità dei prezzi dei beni primari da un lato e le complesse esigenze dei clienti dall'altro, la necessità di ottimizzare i processi nell'industria di produzione del cemento non è mai stata più elevata. Si pensi, ad esempio, alle spese per l'energia nel processo di produzione del clinker, che possono rappresentare fino al 75% dei costi variabili. Per ridurre le spese in maniera efficiente senza compromettere la qualità dei prodotti, è fondamentale ottenere dati di processo precisi mediante l'impiego di una strumentazione affidabile.
Fatti principali
Il 65-75%
dei costi complessivi
nel settore manifatturiero del cemento è riconducibile ai costi legati alla produzione di energia. Ci sono modi per ottimizzare il processo.
Cosa vi offriamo
Fare clic sulle seguenti mappe per scoprire nel dettaglio come ridurre i vostri costi di produzione
 
            Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker
Per tenere in moto la produzione è necessario monitorare continuamente i livelli delle scorte nei sili di farina cruda e clinker. Poiché i contenitori di stoccaggio possono avere forme e dimensioni molto diverse, il monitoraggio del livello può rivelarsi un'operazione complessa.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un'ampia scelta di tecnologie e soluzioni per il monitoraggio dei livelli, studiate per ambienti difficili come quelli esposti alla polvere o a fenomeni di abrasione.
- Il nostro sensore di livello radar a 80 Ghz è particolarmente indicato per le applicazioni di misura in sili o bunker alti. È caratterizzato da un angolo di emissione ridotto e utilizza la valutazione Multi-Echo Tracking.
- Per impedire un riempimento eccessivo dei bunker di materie prime viene usata una sonda a fune per il rilevamento della capacità
- Un interruttore di livello a vibrazione permette di evitare la tracimazione dei sili di clinker.
 
            Controllo dei bruciatori delle fornaci e del dosaggio di carburante
Il processo pirolitico è in genere considerato la fase centrale della produzione del cemento. Poiché è in questa fase che ricade la maggior parte dei costi produttivi, è qui che si presentano anche le maggiori opportunità per migliorare il processo.
La nostra expertise nel settore
Il parametro principale per questi processi è naturalmente la temperatura, il cui monitoraggio permette di assicurare una qualità costante del prodotto e di ottimizzare il consumo di combustibile.
- Per la misura della temperatura nei cicloni superiori del preriscaldatore è possibile utilizzare una termocoppia con un sofisticato pozzetto in ceramica realizzato in nitruro di silicio.
- Per i cicloni inferiori, è consigliabile l'impiego di termometri con pozzetto a barra piena in nichel-cobalto, un materiale che offre una resistenza impareggiabile contro i gas aggressivi.
- I misuratori di portata Coriolis ottimizzano il bruciatore regolando la portata massica del carburante alimentato al bruciatore e forniscono al sistema di riscaldamento del carburante i valori di temperatura e viscosità rilevati nella linea
 
            Monitoraggio del raffreddamento del clinker
Il raffreddamento del clinker è una delle applicazioni più critiche nella produzione di cemento, in quanto la velocità di raffreddamento può essere determinante per la qualità del clinker e le prestazioni generali del cemento.
La nostra expertise nel settore
Grazie al nostro ampio portafoglio di soluzioni, possiamo offrire un pacchetto completo e integrato per il monitoraggio dei raffreddatori del clinker, che comprende:
- Sensori di pressione differenziale per la misura e il monitoraggio del consumo di aria di raffreddamento
- Misuratori di portata per l'aria di raffreddamento e sensori radar di livello ad alta temperatura per il monitoraggio dell'altezza del letto di clinker, usati per regolare la velocità della griglia di raffreddamento e i volumi d'aria
- Sensori di blocco non intrusivi per i serbatoi di raccolta del materiale sotto la griglia di raffreddamento del clinker
- Bilance radiometriche non invasive per misurare la portata massica nei trasportatori di clinker a coclea o negli alimentatori a cinghia (che indicano la densità del clinker e permettono di dedurre i livelli di calce libera)
 
            Strumentazione per preriscaldatori a cicloni
I preriscaldatori a cicloni devono essere monitorati per tenere sotto controllo la miscelazione della farina cruda e impedire eventuali blocchi, che potrebbero causare costosi tempi di fermo dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Oltre alla temperatura come parametro di base per l'efficienza generale, la misura della pressione e dei depositi effettivi può essere utile per rilevare i potenziali blocchi.
- Termocoppie in leghe altamente tecnologiche e resistenti alle abrasioni con elettronica resistente alle vibrazioni, per un monitoraggio della temperatura di lunga durata
- Sensori a elevata precisione, termici e resistenti agli urti per il controllo della pressione della camera a deposizione
- Rilevatori non invasivi di blocchi e depositi nei cicloni
Vantaggi
I nostri consulenti hanno raggiunto, insieme ai nostri clienti, risultati notevoli e hanno migliorato l'ottimizzazione dell'impianto, mantenendo al tempo stesso elevati livelli di sicurezza operativa in molti settori industriali, quali ad esempio produzione di metalli preziosi, cemento e acciaio. Oltre alle nostre competenze tecniche e al portfolio prodotti ottimizzato dedicato all'industria, le basi del nostro successo risiedono nel nostro credo di business. Crediamo nella costruzione di relazioni di lunga durata con i nostri clienti, non mirate solamente al profitto immediato.
Fatti principali
145.000+
sensori di livello intelligenti nei serbatoi di cemento di tutto il mondo
Fatti principali
60+
anni di esperienza nella strumentazione di misura
Fatti principali
10 milioni
di dispositivi installati in tutto il mondo
Come possiamo aiutarvi
Che dobbiate gestire un progetto, occuparvi dell'automazione di un sistema di gestione del carburante, selezionare la strumentazione per il vostro processo di produzione di clinker o confezionare una soluzione per la pulizia da gas NOx per rispettare il vostro programma di compliance ambientale, i nostri esperti sono in grado di gestire tutte le richieste di misura e di controllo degli stabilimenti per la produzione del cemento totalmente integrati:
- Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker
- Pacchetto per il controllo dei bruciatori delle fornaci e per il dosaggio del carburante
- Monitoraggio del raffreddamento del clinker
- Strumentazione per preriscaldatori a cicloni
- Stoccaggio e dosaggio degli additivi